This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197-Q1:OPA197-Q1

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314175/opa197-q1-opa197-q1

器件型号:OPA197-Q1

尊敬的诸位:

我可以连接 OPA197-Q1上的 PIN_1和 PIN_2吗? 对可施加在 PIN_1上的电压是否存在任何限制?

非常感谢、此致

萨尔瓦托雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA197-Q1的引脚1没有内部连接、因此您可以将其连接到引脚2 (-IN)。  但是、由于所有 I/O 引脚都受到每个电源轨的 ESD 二极管保护、因此输入引脚上的电压限制为比电源轨高0.5V -请参阅下面的绝对最大额定值表。  话虽如此、如果您将电流(例如、使用电阻器)限制 在10mA 或更低、您可以使引脚超过其最大电压