This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3603:双电源问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313293/tlv3603-dual-power-supply-questions

器件型号:TLV3603

您好,

 如果我使用具有30mV 滞后的 TLV3603单电源、它可以正常工作、但是如果我使用了+-2.5V 电源、输入为+-2V 正弦、基准为 GND、输出一直为高电平。

TLV3603是轨到轨输入和输出、所以输入符合输入电压范围、我想知道在使用双电源时它的输出为什么异常。

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是模型中的错误(使用0V 而不是 VEE 引脚)。 尝试改用0V/2.5V/5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    非常感谢您的回复、 我尝试了具有1/2Vcc 基准的单电源、输出正常。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、我们将深入了解双电源盒的这个问题、并尽快在网上更新该型号