This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:仪表放大器

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312876/ina851-instrumentation-amplifier

器件型号:INA851

我将仪表放大器设计为具有增益0.25。 仪表放大器的输入为数据表规定的差分输入。 我是否可以为其中一个输入端子提供单端信号(20Vpp)、并为 GND 提供其他输入端子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dibin:

    在将输入端子接地的同时、可以将20Vpp 信号馈送到正输入端子。   

    通过保持 RG 未填充、可以将 INA851输入级设置为 G=+1V/V、还可以通过将 G02+短接至 OUT+和 G02-短接至 OUT-来将输出级配置为 G=0.2V/V。   

    可以在 G02+到 OUT+和 G02-到 OUT-之间放置一个417Ω 电阻器 、以获得大约~ 0.25V/V 的增益、 但请记住、由于外部电阻器的绝对值与内部电阻器的绝对值和漂移不匹配、因此这将导致增益精度误差。 INA851 R1-R6输出级内部增益电阻器之间按比例匹配、以提供低增益误差和超低的增益误差漂移;但其漂移和绝对值不会与外部电阻匹配、这会导致增益误差和增益漂移误差。  尽管输出级的内部电阻器精确匹配、但它们的绝对值可能会 随工艺变化和温度的变化而变化高达±15%。

    假设20V 峰峰值(或10Vpeak) 输入信号以 GND 为中心 而输入级由至少 ±12.5V 或更大的双极电源 VS+/VS-供电,该器件可以适应输入信号。  

    请告诉我、输入信号的直流电平是否不以 GND 为中心。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dibin:

    如果您想让我复查 INA851是否在有效线性范围内工作、请分享您的原理图、并让我知道 Vs+、Vs-电源、VCLAMP+和 VLCAMP-电压、VOCM 电压以及 G0+和 G0-引脚连接、RG 电阻器(如果使用)。

    还澄清了输入信号的直流电平或20V 峰间输入信号以什么直流电压为中心。

    谢谢、此致、

    路易斯