This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333的设计问题

Guru**** 2770825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA333, TPS22925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311557/ina333-design-issue-for-ina333

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: OPA333TPS22925

您好!

我们使用 INA333进行信号放大、现在 它 在 INA333之后有脉冲信号、 振幅大约为 数百 UA (GAIN=1000)、  

请参考以下原理图、并推荐存在任何错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您会参考 INA333、但您的顶部原理图仅显示 TPS22925、而底部的图片显示浮动电路、没有任何电源电压参考。 因此、您不提供  用于分析电路的实际细节。  话虽如此、OPA333运算放大器将自动校准技术与信号路径中的时间连续350kHz 运算放大器结合使用。 该放大器每个8 μs (fc = 125kHz)都使用专有技术进行零点校正、 在诸如1000的高增益中有可能表现为一个毛刺脉冲-由于这个原因、为了去除这些输出尖峰、你也许必须在 fc <40kHz 的 INA333输出上添加一个低通 RC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的评论。

    下面是 INA333的原理图、还请 提供 RC 的范围、我们可以根据您的建议修改设计、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    输出低通滤波器组件应该 使用一个简单的 fc =1/(6.28*R1*CL)等式计算-见下面的例子。

    但是、仔细观察示波器似乎会发现、输出是不允许的负电源轨(高于接地值9mV)-请参阅下面的。

    Vref 接地的单电源设置需要最小+50uVdc 差分输入电压、才能使输出处于负电源轨以上50mV 的线性范围内-请参阅下面的数据表表。  否则、将会对输出进行三重设置(在非线性区域内工作)、这会导致您抱怨的输出干扰、因为这种情况会导致较大的失调电压、而 INA333将 可靠地尝试校正生成您看到的输出干扰。

    e2e.ti.com/.../INA333-Zhang-circuit.TSC