Other Parts Discussed in Thread: UA741, LM741
主题中讨论的其他器件:UA741、
E2E 设计支持您好。 我在几个月前谈及了如何确定 LM741CH 运算放大器的故障模式。 我将再次通过一些更多信息与我们联系、希望找到所观察到的故障的可能原因。
电路中有2个 LM741CH IC、配置用于最负的拍卖电路。 有两个输入电压(每个运算放大器一个)、只要两个输入电压中较低的值、电路的输出就应匹配。 下面是2种不同的测量场景、其中的运算放大器出现了故障。 运算放大器的引脚2是下面电路的输出、应该与两个输入电压中的较低者相对应、如图所示。 在这两种情况下、测得的输出电压都与任一输入不对应。
对每个 IC 的正负电源轨进行了正确测量、未发现 IC 输出端的二极管或电阻存在问题。 还 根据数据表验证了输入电压是否在 LM741CH 的输入电压规格范围内。 将 两个 IC (OA1和 OA2)替换为新的 LM741CH 芯片后、测量出的输出是否正确、并对应于2个输入中的较低者。 所以我们仍在尝试确定哪些因素可能导致 IC 输入电压的输出超出容差。 每个运算放大器的引脚1和5在电路内未连接、而是保持开路。 我们非常感谢您提供任何信息。