This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:电流测量的电路设计:INA214或运算放大器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA138, INA214, INA190, INA186, INA228, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312825/ina214-circuit-design-for-current-measurement-ina214-or-op-amp

器件型号:INA214
主题中讨论的其他器件: INA190INA186INA228、INA229、INA138、 INA181

大家好、TI 团队

我需要一个电流测量解决方案。 我要设计一个增益为5的电路。

  1. INA214的增益为100 V/V、但在输入侧(IN+、IN-)连接一个190kΩ 电阻器来将增益降低到5是可以接受的吗?
  2. 在使用 INA 与使用运算放大器之间、哪一个对于电流测量更精确?
尊重。
郑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongki:

    所以有取舍。  INA214具有比大多数运算放大器高得多的共模。  这里是所描述的一些权衡因素。   https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html

    根据您对使用190kΩ 的评价、我假设它用于小电流。  INA214具有 µA μ A 的输入偏置电流、所以这不起作用。  如果您使用的是电流感应放大器、我会使用 INA190或 INA186等器件、因为它们具有低输入偏置电流。  VCM 没有 INA214高。  如果您需要该 VCM 范围、我建议使用我们的数字功率监测器之一、如 INA228/INA229。  还有其他版本具有不同的精度。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javier

    感谢您的宝贵意见。

    计划已更改、我需要一个增益为"10"的电流监控器来测量9V 电压的电流。

    1. 是否可以将 INA214与一个"90kohm 串联电阻器一起使用?
      1. 根据9V 输入、计算出流经输入过孔的电流为8.17mA。
      2. 感应电阻= 10 Ω(毫欧)/最大电流= 40mA。
    2. 使用 INA 串联和串联电阻器时、应采取哪些预防措施?
    3. INA190A3是否可以作为 INA214的引脚对引脚替代产品?  
      1. 我目前在另一个产品中使用 INA214、如果190A3可以替代214、我希望用一个组件管理库存。
      2. 正常应用、封装:SC70、输出:最大3V
    4. INA214的 VCM 为12V、而 INA190的 VCM 为40V。 INA214的范围更宽吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongki:

    不建议使用大的串联电阻。  请参阅 INA214和 INA190数据表中的输入滤波部分。  您需要告诉我需要 测量的精度和最小电流。

    输入偏置电流通常是串联电阻器的问题。  这会导致增益误差。  是的、这两个器件是引脚对引脚的。  INA214 VCM 为26V、INA1901可达到40V。  我把上面的 INA214弄错了。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html

    查看错误源部分的以下视频: 输入滤波以及 输入阻抗和偏置电流

    此致、

    亚伊弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javier

    源电压:9V
    感应电阻:10 Ω
    最大负载电流:50mA
    最小负载电流:15mA
    增益:10

    预期理想输出电压:最大5V/最小1.5V

    系统描述

    1. 我想通过电流测量来确认关断状态。 (关闭:ILOAD = 0mA /开启:ILOAD = 15~50mA)

    2. 由于我需要控制具有输出的 FET、因此当15mA 流动时、该电压应该为1V 或更高。

    3. 当输出低于1V 时、应将其确定为关闭。

    问题)

    电流输出乘积(INA138)允许在1到100范围内调节增益。

    • 使用电流输出产品在多大程度上适合我的应用?
    • 请告诉我电流输出产品和电压输出产品的优缺点。
    • 将电流输出产品连接到 FET 或 MCU ADC 时、是否需要使用缓冲器?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    1. 要确认关断状态、我们需要确保偏移足够好。  因此、INA138将从 Vin +获取电流、并且可以根据输入电压高达100µA。  最大输入差分电压为0.5V。

     输出电流限制是 INA138的问题。  具体取决于使用的 FET 和它的泄漏。

     偏移不是问题、因为2mV 偏移对于 INA138更糟糕、即2mV/INA= 10Ω 200µA

    如果您可以将分流电阻器更改为4Ω、那么由于 IB 较低且 VOS 较低、我会使用 INA190或 INA186。  如果您必须使用10Ω 并需要增益10、那么 INA138是一个选择、但您必须意识到输出是电流、并且一定不能有泄漏、因此需要您提到过的缓冲器。   

    电流输出的优势是可调节增益以及增加来自多个 INA138的电流。  缺点是 IB 用于为输出 FET 供电、并会随 Vsense 而变化、而不通过 Rshunt 的输出端的泄漏会产生错误。  如果您只需要转换到打开和关闭、并且可以使用较低的精度、甚至可以使用 INA181。