This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流检测器件推荐查询

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA241B, INA240, INA281, INA293, INA214, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313364/current-sense-part-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:INA241BINA240INA281INA293、INA186、 INA214INA181

您好、TI 专家

客户目前正在开发与加热垫一起使用的温度控制器。

该客户目前正在使用一种线性温度检测方法、采用 NTC 热敏电阻进行温度测量。

但是、客户希望配置一个与传统 NTC 热敏电阻的用途不同的电路。 它们的目标是使用分流电阻器来测量电流、在 MCU 中读取电流并将其转换为温度值。

在下面的原理图中、我要应用 FET 和加热导线之间的电路。

您可以为此建议任何推荐的解决方案吗?

如果对电流检测或其他元件以及基准电路有任何建议、我们将不胜感激。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee 先生、

    该原理图表明、测量分流器的电流检测放大器的输入电压从24V 切换至~0V。 因此、我倾向于推荐具有良好 VCM (共模电压) PWM 抑制(INA241B 或 A、INA240)甚至是非常好的交流 CMRR (INA296、INA281、INA293、INA310)的器件。

    但是、是否需要增强型 PWM 抑制或高 CMR 可能取决于占空比有多低。 例如、如果您需要放大器输出测量在1ms 内稳定下来、那么 INA214、INA186、INA181可能是合适的选项。 然而、这些器件具有-0.3V 的可承受输入 Vcm。 因此、在开关应用中使用这些器件、可能会导致电感反冲推 VCM <-0.3V、这会造成损坏风险、因此可能需要输入引脚保护(限流电阻器和/或肖特基二极管)。

    我假设您需要一个具有低漂移、高增益、低噪声的器件/电路、所有这些都可以努力解决电流变化差异、从而指示元件足够发热。

     在选择理想器件时、需要注意的最重要事项是:

    假设这是一个 PWM 应用、所需的输出测量稳定时间是多少?

    2.可用于放大器的功率预算是多少? 可用的电源有哪些?

    3.所需的信号带宽是多少?

    4.允许的分流电阻器最大功耗是多少?

    考虑到电感反冲的可能性、我首先推荐的是 INA281x5/INA293x5 (同一器件、但 错误规格不同)、因为 该器件具有出色的 CMRR、误差以及高增益和带宽、这有助于在不需要缓冲器的情况下驱动 ADC。 该器件的唯一缺点是带宽随着电流的降低而降低(请参阅数据表的图6-1)。

    如果 INA281的 VCM 阶跃响应太慢(请参阅图5-23)、则考虑 INA240或 INA241、其中的 INA241具有更好的带宽和压摆率等。

    下面是一些文献:

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa187e/sboa187e.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sboa172/sboa172.pdf

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa160d/sboa160d.pdf

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa174d/sboa174d.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sboa562/sboa562.pdf 

    此致、

    彼得