您好、TI 专家
客户目前正在开发与加热垫一起使用的温度控制器。
该客户目前正在使用一种线性温度检测方法、采用 NTC 热敏电阻进行温度测量。
但是、客户希望配置一个与传统 NTC 热敏电阻的用途不同的电路。 它们的目标是使用分流电阻器来测量电流、在 MCU 中读取电流并将其转换为温度值。
在下面的原理图中、我要应用 FET 和加热导线之间的电路。
您可以为此建议任何推荐的解决方案吗?
如果对电流检测或其他元件以及基准电路有任何建议、我们将不胜感激。
请检查。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
客户目前正在开发与加热垫一起使用的温度控制器。
该客户目前正在使用一种线性温度检测方法、采用 NTC 热敏电阻进行温度测量。
但是、客户希望配置一个与传统 NTC 热敏电阻的用途不同的电路。 它们的目标是使用分流电阻器来测量电流、在 MCU 中读取电流并将其转换为温度值。
在下面的原理图中、我要应用 FET 和加热导线之间的电路。
您可以为此建议任何推荐的解决方案吗?
如果对电流检测或其他元件以及基准电路有任何建议、我们将不胜感激。
请检查。 谢谢你。
尊敬的工程师:
我将对此进行回顾、并很快做出响应。
此致、
彼得
您好、Lee 先生、
该原理图表明、测量分流器的电流检测放大器的输入电压从24V 切换至~0V。 因此、我倾向于推荐具有良好 VCM (共模电压) PWM 抑制(INA241B 或 A、INA240)甚至是非常好的交流 CMRR (INA296、INA281、INA293、INA310)的器件。
但是、是否需要增强型 PWM 抑制或高 CMR 可能取决于占空比有多低。 例如、如果您需要放大器输出测量在1ms 内稳定下来、那么 INA214、INA186、INA181可能是合适的选项。 然而、这些器件具有-0.3V 的可承受输入 Vcm。 因此、在开关应用中使用这些器件、可能会导致电感反冲推 VCM <-0.3V、这会造成损坏风险、因此可能需要输入引脚保护(限流电阻器和/或肖特基二极管)。
我假设您需要一个具有低漂移、高增益、低噪声的器件/电路、所有这些都可以努力解决电流变化差异、从而指示元件足够发热。
在选择理想器件时、需要注意的最重要事项是:
假设这是一个 PWM 应用、所需的输出测量稳定时间是多少?
2.可用于放大器的功率预算是多少? 可用的电源有哪些?
3.所需的信号带宽是多少?
4.允许的分流电阻器最大功耗是多少?
考虑到电感反冲的可能性、我首先推荐的是 INA281x5/INA293x5 (同一器件、但 错误规格不同)、因为 该器件具有出色的 CMRR、误差以及高增益和带宽、这有助于在不需要缓冲器的情况下驱动 ADC。 该器件的唯一缺点是带宽随着电流的降低而降低(请参阅数据表的图6-1)。
如果 INA281的 VCM 阶跃响应太慢(请参阅图5-23)、则考虑 INA240或 INA241、其中的 INA241具有更好的带宽和压摆率等。
下面是一些文献:
https://www.ti.com/lit/ab/sboa187e/sboa187e.pdf
https://www.ti.com/lit/an/sboa172/sboa172.pdf
https://www.ti.com/lit/ab/sboa160d/sboa160d.pdf
https://www.ti.com/lit/ab/sboa174d/sboa174d.pdf
https://www.ti.com/lit/an/sboa562/sboa562.pdf
此致、
彼得