This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:使用 Walki 通话或切换负载时的2线 XTR115UA 摆幅

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314123/xtr115-2-wire-xtr115ua-swing-when-walki-talkis-are-used-or-load-is-switched

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR117

您好!

我已经尝试使用 XTR115设置4..20mA 模拟输出信号。

到目前为止、一切正常。 但是、我似乎遇到了 EMC 问题。

如果附近连接了 walki talki 或消费者、则电流环路的输出会发生振荡。

如果您直接使用 walki talki 到电路旁边的线路、我得到下拉到0mA 的输出信号、它可以被很好地进行仿真。

我已经尝试了推荐设计中的铁氧体磁珠、电容和 TVS 二极管、但似乎什么都没有帮助。

有人能告诉我我做了什么错了、以及我如何或许能够提高抗干扰性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduard,

    1. 在某种程度上、具有模拟输入或输出的所有放大器和其他器件会将射频干扰转换为偏移漂移。  许多放大器都包含一个称为 EMIRR (电磁干扰抑制比)的参数。  参阅  《运算放大器的 EMI 抑制比》 有关将射频干扰转换为偏移漂移的机制的详细信息。  遗憾的是、XTR115未指定此参数。
    2. XTR115输入、电源或输出端可能出现干扰问题。  此外、可能是在 LDO 或 DAC 上发生了射频拾取。  更好地理解该问题的一种方法是在环路电源上使用长引线并将干扰施加到引线的末端。  这将确保干扰信号主要施加到 XTR115输出、而不是靠近系统中其他元件也会接收干扰的整个模块。
    3. 通常更常见的情况是、器件的敏感节点是输入节点、而不是输出节点。  如果 XTR115输入很敏感、您可以在引脚2上添加一个滤波器。  本文档  将 XTR115与 PGA309配合使用 提供了有关滤波器选择的详细信息。
    4.  铁氧体 滤波器实际上看起来是一种很好的方法。  如果您可以承受环路中出现一些下降、则可以添加一个较小的串联电阻。  请记住、铁氧体仅在有限的频率 范围内具有高阻抗。  使用两个与铁氧体 (共20 Ω)串联的10 Ω 电阻器、将设置796kHz 的截止频率、并且满量程只下降0.4V。  即使这不是实际的解决方案、您也可以 尝试将铁氧体替换 为固定电阻器、并尝试不同的值以查看问题是否有所改善。  这是确定 XTR 输出是否存在问题的另一种方法、因为 输出端的低截止频率滤波器是否应该解决问题。  
    5. XTR117已针对 EMC 进行了测试。  该器件与 XTR115 (次要设计版本)非常相似。  通过 EMC 和 EMC 结果的设计文档可在此处获得:   https://www.ti.com/tool/TIPD126 。   此外、我还没有看到 XTR 系列有很多 EMC 问题。  它们设计为具有非常长的电缆、因此通常我认为它们会暴露在  通过电缆耦合到输出的严重干扰中。  此 E2E 帖子(  XTR EMC 上的 E2E)涵盖了 XTR 的一个 EMC 问题,客户 解决了过滤 XTR 输入(上一 级输出)的问题。   
    6. PCB 布局也可能会影响该问题。  布局中的一些问题可能会使一些布线充当天线。  如果是这种情况、滤波可能不是那么有效。  很难在简短的帖子中总结可用于最大程度地减小射频拾取的所有 PCB 布局预防措施。  下面是一个详细讨论该主题的视频系列。  在该系列中、我将重点介绍 A、b、c 和 e  部分。最常见的问题之一是第3节中介绍的槽天线。
      1. 实现良好 EMC 的 PCB 简介

      2. 作为波导进行跟踪

      3. 层叠对性能的影响

      4. PCB 布线阻抗匹配

      5. PCB 布局上的串扰

      6. 去耦电容器

      7. 数据完整性问题

      8. 电磁兼容性测试方法和标准

        此致、艺术