This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV271:TINA 仿真结果与现实冲突

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV271, TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314999/tlv271-tina-simulation-results-conflict-with-reality

器件型号:TLV271
主题中讨论的其他器件: TLV9151

您好!

我将对差分放大器配置中的 TLV271进行 TINA 仿真。 然而、仿真效果很好、实际电路却不行。 输入引脚被驱动到负电源轨以下时、仿真似乎会生成无效输出。 随附 TINA 文件。

e2e.ti.com/.../diff-amp-driven-below-neg-supply-rail.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您能解释一下您想对输入信号做什么吗? 每个输入的幅度和频率是多少? 我不确定我是否理解您提供的 TINA 仿真。 另外、如果您有实际电路结果(输入、输出的示波器图像等)、这将非常有用。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

     该电路旨在在高共模电压(VG2)存在的情况下以差分方式测量12V 信号(VG1)。   如果您运行瞬态仿真、VG2在+60V 至-60V 范围内变化、而输入信号从0V 转换至12V。 仿真结果看起来很好、但是、如果您观察 VM4、您可以看到运算放大器的输入引脚上的电压降至负电源轨以下、在本设计中负电源轨为接地。  

    每当输入引脚处于接地或低于接地时、输出就会崩溃。   应用了0V、+/- 30V、+/- 45V 和+/- 60V 偏移的实际电路测量。

    您可以看到、正失调电压和-30V 一样可以正常工作、但当施加-45V 和-60V 电压时、输出无效。 当输入引脚开始下降到低于负电源轨时、TINA SPICE 模型应该已经限制了设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    我可以对此提供更多的说明。 TLV271基于较旧的宏模型架构、但这种架构存在一些限制。 即、在这些条件中、输入未被二极管钳位到电源轨。 您可以看到、输入能够超过绝对最大数据表额定值。

    对于较旧的型号、需要更加小心一些、因为它们可能会给出一些无意义的答案、或者可以通过手动将二极管添加到 V+和 V-来解决这些问题。 e2e.ti.com/.../4784.diff-amp-driven-below-neg-supply-rail.TSC

    遗憾的是、我们没有计划更新此模式、因为我们正专注于新的发展。

    在我们更新后的器件中、输入已正确钳位。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    感谢您的讲解。 关于这一点的两个评论,我知道你没有计划更新旧的模型,但那警告应该在下载页面上的每个部分,该模型应用到. 另外、由于添加了二极管、输入看起来是正确的、但 VM2上生成和显示的输出仍然与实际电路不匹配、在输入钳位输出时应该崩溃

    戴夫

      您会建议哪个 TINA TI 器件使用更真实的模型? 即采用相同封装的较新模型运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    我看到这个部件未被指定为抗相位反转、这一点可能正是您在超过负电源轨以下的 Vcm 时看到的。 通常、相位反转不是模拟行为、即使在我们的新模型中也是如此。

    但是、TLV9151是与我们更新后的模型架构相当的新特性。 这是轨到轨输入/输出、您可以以几乎相同的典型 Iq (10 μ A 以上)获得额外的1.5MHz 典型带宽。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry!