This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA551放大电路大小调整声音

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312737/opa551-opa551-amplification-circuit-sizzling-sound

器件型号:OPA551

您好,

下图所示为 OPA551放大电路、输入频率为2.5KHz、正弦交流电压为3Vrms、输出负载为100R。 OPA551会产生滋扰的声音、而直流输入不会产生任何声音;电路被定位到最后一级 OPA551输入、负载保持不变。 仍会有滋号声音。 请帮助分析原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示输入和输出信号的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    输入和输出波形如下图:;

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    通常、可闻噪声来自具有压电效应的组件、这意味着不断变化的电压将导致组件尺寸的少量物理增加或减小。  这在低级陶瓷电容器中很常见。  在本例中、我首先怀疑 C33和 C36。  您能否尝试在移除这些元件的情况下测试电路?  您将必须调整直流电平、使其处于正确的直流偏置范围内、希望这是可能的。

     此致、
    米克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    移除 C33和 C36仍会产生响亮的声音、无法解决问题。 有关具体测试的详细信息、请参阅附件。 请帮助分析原因。

    e2e.ti.com/.../OPA551-AC-amplifier-has-noise-issues-and-debugging-feedback.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以 OPA551和 ALM2403在完全不同的电路上产生声音?   

    我仍然怀疑放大器以外的组件。  如果放大器上的负载较高(输出端的电流)、旁路电容器(电源引脚上的电容器)可能会产生大量电流。  如果更改负载(电阻器从100欧姆变为1kOhm)、声音是否会消失?   

    您能告诉我旁路电容器的器件型号吗?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户进行了测试、发现噪声的原因是运算放大器电源的滤波电容造成的。 还有几个问题需要咨询。

    1、为什么运算放大器电源的滤波电容会造成声音太大;

    2.在运放电源上只增加一个100nF 的电容不会影响输出吗? 噪声会增加吗?

    3、如果需要增加 uF 级电容、是否可以在运放电源的远端增加电容?

    4.是否有好的建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:  

    1. 运算放大器电源的滤波电容器为何会产生滋量的声音;

    之前回复中的 Mike 指标-通常、可闻噪声来自于具有压电效应的组件、这意味着不断变化的电压将导致组件尺寸的物理小幅增加或减小。

    由于陶瓷材料中存在压电效应、陶瓷电容器有时会表现出可闻声音。 这种现象通常被称为"压电式音频噪声"或"电容唱歌"。 请记住、 并非所有陶瓷电容器都呈现可闻声音、且影响会因电容器的设计和应用而异。  

    2. 在运算放大器电源中只添加一个100nF 电容器是否不影响输出? 噪声是否会增加?

    可闻噪声与电容器使用相关。 请阅读陶瓷电容器数据表以了解您的频率工作范围。 如果您选择其他供应商或更高质量的陶瓷电容器、这些可闻噪音可能会消失。 人耳对于2kHz 到4kHz 的可闻频率范围非常敏感、2.5kHz 非常接近人耳的峰值(通常人类的听力灵敏度峰值大约为3kHz)。

    3. 如果需要添加 uF 级电容器、是否可以将这些电容器添加到运算放大器电源的远端?

    这是电源应用、最好使用低 ESR 电容器、例如具有大约 ESR =的10mΩ 类型。 您必须查看陶瓷电容器的数据表、确保它将在旁路电容器中提供峰值电流和瞬态响应。 在 OPA551的电源轨上、应用将在电源引脚上出现直流和交流。 如果使用低 ESR 旁路电容器、则高频将直接耦合到地、其中电容器是交流短路。 UF 值越高、交流阻抗越低。 2.5kHz 下1uF 电容器的阻抗为1/SC = 1/(2*pi*2.5kHz*1uF)= 64Ω。 10uF 将在6.4Ω 等附近具有阻抗。  

    4. 是否提供了任何好的建议?

    改为不同且更高品质的电容器旁路低 ESR 电容器、使用不同厂商或不同尺寸或封装的陶瓷电容器作为旁路陶瓷电容器。 声音意味着特定陶瓷材料的共振频率大约在2.5kHz 范围内。 则可能是陶瓷电容。 特定频率下的振动会导致可闻行为。 使用不同厂商或高品质的电容可以解决这个问题。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond,

    非常感谢您的支持!

    谢谢!