This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9034:TLV9034

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9034
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312980/tlv9034-tlv9034

器件型号:TLV9034

您好!

我使用的是 TLV9034、但遇到了问题。

我在 没有滞后的基本模式下使用、下面是 电路图的一个特点:

V+:3.3V;

V-:0V(GND);Ω

IN+:输入 信号, 从6mV 至50mV 随机幅值,FWHM  约为200ns 、具有 快速 上升     时间和慢速下降时间;输入电阻= 100Ω。

IN-:Threshold=20mV;输入电阻= 100Ω

OUT:50Ω 负载。  

我  用1MΩ Ω 负载将 IN+和 OUT 连接到示波器、只有当输入信号高于大约35mV 时、才会有 TTL 输出。

我不知道这 种现象是否  正常,如果不是这样,  我怎么能 解决 这个 问题。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。  我们将在假期休息、我们将在周二返回时审查您的问题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的招森:

    感谢您的联系。 您能否提供您的输入和输出的波形范围? 了解您所提到的问题是什么样子的、这对我们很有帮助。 输入信号是什么样子的(我不确定 FWHM 是什么样子、以及200ns 指的是什么)? 过驱更小且上升/下降时间更慢时、响应时间也会更慢。 很可能是输出在稍后切换、这比预期的要晚。 此外、产生50欧姆负载是不是有原因的? 拉取的电流会非常大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的支持。以下是 输入(粉色)和输出(绿色)的波形。  输入信号来自信号发生器。

    可能对50欧姆负载存在一些误解、以下是 电路原理图。 则 需要 后续 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    招贤纳士

    输入信号的脉冲看起来有一点窄。 如果我估算它、那么它只有一个高于阈值然后低于阈值的大约100ns 的脉冲、这 不足以使输出完全开启和转换并具有干净的输出信号。 可以增大此脉宽信号吗? 此外、此器件不适用于驱动50 Ω 负载、将显著增加拉电流。  您可能需要一些额外的 MOSFET 来驱动此50欧姆负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!您的建议对我们非常有帮助。