This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们正在使用 MEMS 数字麦克风技术制作一个听诊器、

Guru**** 2929340 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA323, TAC5112, PCMD3180, OPA1633, PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314011/we-are-making-a-stethoscope-using-mems-digital-mic

主题中讨论的其他器件:OPA1633、OPA323 、TAC5112、 PCMD3140和 PCMD3180

我们正在使用 20Hz 至20Khz 的 MEMS 数字麦克风制作听诊器、希望使用 TI 前置放大器和运算  放大器、并打算使用 OPA323作为前置放大器、OPA1633作为以下范围内 HR 和肺音的放大器:

30–500赫兹:心音、尤其是 S3;
80–500 Hz:肺部声音和心瓣咔嗒声、S2分离;
100–1000赫兹:肺部声音;
20–2000Hz:宽带模式。

需要放大为100倍  

以上两个放大器是否可以使用、或者任何其他放大器都可以更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    根据您提供的信息、似乎可以正常工作! 大部分增益将来自 OPA323、该器件应具有支持高达20kHz 的带宽。  

    您是否有任何其他要求、例如:

    -噪音水平?  

    最大输入信号?  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、遗漏了重要信息。 我们使用的麦克风是两个数字 MEMS 麦克风   IMP34DT05。

    一个用于捕获心跳、另一个用于消除噪声。

    对于这些麦克风、模拟放大器可能不兼容。 不过、我们考虑 在电路中使用 TAC5112。 放大功能内置在该放大功能中。 可以继续进行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    让我将您与负责 TAC5112的团队联系起来、这样他们就可以更好地帮助您完成此设计。  

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    如果 您只是想获得数字麦克风支持、我可以选择 PCMD3140/PCMD3180。 它将提供数字麦克风-> I2S 转换并提供放大和滤波。 TAC5112是一款编解码器、除非您希望利用编解码器中的 DAC、否则它会对您的应用造成过多影响。

    此致、
    J·麦克弗森