This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339B:可以将2个 OUT 端口连接在一起(用作或用作功能)?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314982/lm339b-possible-to-connect-2-out-ports-together-use-as-or-function

器件型号:LM339B

您好!

我需要一个或功能来处理我的  LM339BIPWR 的2个输出。 我能否在输出上将它们连接在一起、以在没有任何二极管连接到输出的情况下获得 OR 功能?

此致、Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    可以。 输出为"集电极开路"、只能灌入电流(接地短路)。 因此它们可以连接在一起。

    所有输出只需要一个上拉电阻器...