This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:来自输入引脚的灌电流

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315216/ina226-sink-current-from-input-pin

器件型号:INA226

尊敬的各位:

大家好。

我们尝试在极低功耗和低功耗应用中使用 INA226。

我们担心通过 INA226的 IN+/IN-/VBUS 有多少灌入泄漏电流、
当未提供 VS 时。(VBUS:5V 或更低。)

实际上、上述情况下是否存在任何灌入泄漏电流。
我们想知道预期的灌电流。

如果有一些灌电流、我们应该采取什么措施?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已联系设计团队进行了此查询、并将在周一与您联系并提供答案。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计团队提到、您可以根据 VBUS 输入阻抗来计算漏电流。 您可以使用进入 INA226的压降和以下输入阻抗、基于 V = IR 计算此值:  

    如果您有任何问题、敬请告知、

    穆罕默德