This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:输出电压错误

Guru**** 2683275 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314693/ina169-wrong-output-voltage

器件型号:INA169

我将根据数据表中提供的原理图测试一个简单的分流电阻器电流传感器电路。 我的 Rs 为1m Ω、RL 为10k Ω。

当输送0.50A 的电流(已使用另一个电流传感器和电流表进行验证)时、分流电阻器上的电压为0.5mV、但 Vo 处的电压为10mV (预计约为5mV)、 当电流增加到1A 时、分流电阻器上的电压为0.1mV、但 Vo 为~20mV (预计约为10mV)。

我已经检查了连接并尝试将 V+连接到外部5V 电源和直接连接到 VIN+、但我仍然得到相同的结果。 我还换用了另一个 INA169 (来自同一批次)并获得了类似结果。 有没有什么我可能遗漏或我做错了?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA160的额定失调电压高达1mV、因此这些误差是可能的。 (0A 时的输出是什么?)

    最大电流是多少? 数据表建议使用压降为100mV 的分流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    在通过 R SHUNT 为0.5A 时、生成的 Vsense 仅为0.5mV。 正如 Clemens 所说、该器件的最大失调电压可高达+/- 1mV、这意味着输入失调电压可能是您所需信号的两倍大、这样会产生这样的较大误差。  

    分流电阻及其产生的信号对于您的应用来说太小了。  

    来自数据表:

    理想情况下、选择一个分流电阻值时、应确保将测量的最低电流使 Vsense (分流电阻器上的电压)测量值为50mV (您的 Vsense 比此建议值小100倍)、并且最大电流读数对应于100mV Vsense (它可能会更高、 测量范围高达500mV、但该范围对应于最佳性能)。  

    这意味着、如果您要测量的最小电流为0.5A、则您的分流器应位于100mΩ 附近、如果您要测量的最高电流为0.5A、则应位于0.2Ω 左右。 分流电阻器值越高、读数就越准确、但代价是功耗更高。 在这种情况下、1mΩ 太小、无法用于此应用。  

    确保所选分流电阻的额定功率适当。

    在您的电路中的某个位置还可能存在一些泄漏电流、从而导致额外的误差。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    谢谢你的详细答复。 我打算在0-40A 的范围内使用电流传感器、分流电阻器的额定功率为3W (40A 时最大功率为1.6W)、 不过、在使用高电流负载(电机+ ESC)对其进行测试时、我会得到类似的缩放误差、即使在高电流(10-20A)下、Vout 也是预期误差的~2倍。 是否还有其他可能的因素导致这个问题? 考虑到0电流的偏移后、是否还可以将电路设计为在较低电流下具有更佳的精度?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    如果无法选择更大的分流电阻器值、我建议选择一个具有更低输入失调电压规格的器件、以便在较低的电流下实现更高的精度。 您可以在此链接上查看我们的目录、并根据您所需的规格筛选出相应的部件: 电流检测放大器产品选择| TI.com

    我们还有一个误差工具、它根据您的设置条件显示不同电流下的误差百分比、您可以利用它比较不同器件的性能: https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    您是否尝试过使用示波器来观察放大器的输出? 可能会存在一些瞬态/稳定性问题、导致误差、电流表/DMM 读数无法观察到这些误差。  

    此致!  

    天使