This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:INA214应用问题

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315154/ina214-ina214-application-question

器件型号:INA214

大家好、

当使用 INA214时、 输入引脚 IN+ IN-测量以下波形;我们的问题是、根据规范中的说明、当生成默认负电压时、R3和 R4将电流限制为5mA 吗?  是否可以确定没有风险? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dane、

    否。 内部电阻器 R3和 R4不会限制电流。 显示的图像过度简化。 实际上、IN+和 IN-引脚上有输入 ESD 单元、因此为了限制 VCM 冲突期间的电流(例如、INA214B 的电压<-0.1V)、您将需要外部输入电阻器(Rs)、如下面的数据表所示:

    要计算必要的 Rs、请使用 Rs_minimum =|VCM_max|/Rs 5mA。 因此、如果5mA 可以降至-2V、那么在每个引脚上至少需要2V/VCM = 400 Ω 的输入电阻器。 RS 限制内部 ESD 单元的体二极管、一旦超过绝对最大额定值负值、器件将开始导通。  

    由于400Ω> 10Ω、您将看到分流电压增益显著衰减。 此衰减系数可通过数据表中的公式计算:

    您可以参阅此应用手册和培训视频、详细了解如何保护 CSA 的输入 ESD 单元以及如何在此处使用输入电阻器计算增益误差:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu473/tidu473.pdf

    https://www.ti.com/video/6219017476001

    https://www.youtube.com/watch?v=hLGN_wl-xgA 

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    彼得