This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315553/operational-amplifier

主题中讨论的其他器件:TLV7011

尊敬的先生

您能向我推荐一个我们将用作比较器的运算放大器、该放大器具有低振幅高频信号吗?

要求:

信号的脉冲宽度=大于300ns 、时间周期= 800usec。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源和信号电压范围是多少?

    为什么要使用放大器、而不是真正的比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压-5V、信号电压范围_0.6V 至4V。
    我需要一个与基准直流进行比较的比较器。

    基准电压范围= 0.6V 至4V DC

    输入电压为脉冲类型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压:5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV7011

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    Prakash,

    对于 TLV7011 (输出类型、速度、通道等)、您有任何问题吗? 如果您可以告诉我们有关您的系统需求和应用的更多信息、我们也可以根据需要推荐另一款器件。 感谢您使用该论坛。