This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:当没有电流流过分流器时输入端的电压'如何使其变为0V?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA823, INA190, INA191, INA199, INA180, INA181, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301746/ina199-voltage-at-inputs-when-there-s-no-current-thru-the-shunt---how-to-have-it-0v

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: INA180、INA823、 INA181、INA190 、INA191、 INA186

我正在尝试创建一个用于电池充电/放电的双向电路。 电流范围为0.25A 至3A。 ADC 基准为2V、系统 Vcc = 3.3V。  

我需要同时测量电压和电流、因此我通过电阻分压器获得 ADC 输入电压、同时电流会通过电流监视器。 我想使用 MAX472、但有一些问题(甚至没有说它过时)。 然后我找到 INA180、但它是单向的。 所以、现在我看到 INA199是随时可用的、并且应该能够满足我的需要(除了它非常高的增益)。

但是、我遇到了 另一个意想不到的问题 当没有电池连接到我的端口时、我可以在我的输入上看到0.325V 的电压 。 它似乎通过 REF 输入(位于半 Vcc 处)泄漏。 是否有任何芯片在 REF 和输入之间不仅仅是一个电阻分压器? 如果可能、我更倾向于使用模拟输入。

对于 INA199A1 R1、R2 = 1M、R3、R4 = 20k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了获得高阻抗输入、您需要一个仪表放大器、如 INA823。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅供参考–INA181与 INA180等效、能够双向运行。 但是、只要您的应用需要、它将具有与 INA199相似的运行方式。

    一些高输入阻抗电流检测放大器、如 INA186、INA190或 INA191。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但计划在高侧使用、我不确定如何找到可以接受高于 Vcc 的共模电压的仪表放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这可能起作用。 唯一的问题是价格:加拿大 Digikey 报价 INA199为0.94美元,INA19x > 4.25美元,INA186 为2.15美元。 我需要在板上安装2个。 这会有点贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    我理解价格差异、但我们对此无能为力。

    然而、您能否解释一下为什么电压是个问题? 当拔下电池时、是否需要在此位置测量?

    如果您将一对电阻器连接到接地端、例如20k 的电阻器应能有效抑制这些电压。 假设在插入电池时、这些电阻器会消耗一些功率。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在构建一个智能电池充电器、可以为任何电池充电:从1.2V 到汽车电池(14V)。 它还可以观察输入信号。 在开路条件下使输入端的高电压对我来说似乎是太大的误差。  

    我的 ADC 输入端已接地130k。 是的-因为我的电池可以连接较长时间、并且会放电到我的设备中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    大多数器件在通电时会在该位置出现某种电压、除非实现了某种下拉(内部或外部)。 好消息是、只需要一个弱下拉电阻、或许有一个可容额外电池消耗的理想点。

    也许只有在电池断开时才接合的下拉电阻值得投入/成本。

    关闭放大器电源会怎么样? 这会将电压驱动至0V。

    另一种替代方法是能够指示电池何时断开连接、因此应忽略该电压。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 一些我会想到的应用。

    是否有办法按输入电阻/电容耦合查找放大器? TI 产品系列中有几十、甚至几百个电流感应放大器、逐个查看数据表并不容易。 我也在考虑尝试 INA186。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    绝大多数是电阻输入。 也有一些是电容耦合、INA186便是其中之一。 通常、对于此类器件、输入偏置电流非常低、因此您可以使用它快速查找特定器件、然后通过数据表进行确认。

    没有必要尝试所有这些方法、因为就您的问题而言、它们非常相似。 尽管我怀疑您的问题只需切换到其他类型的放大器就能解决。  

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、未在 https://www.ti.com/amplifier-circuit 上看到输入偏置选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    我们可能建议在将来为其使用滤波器。

    同时、我介绍过、可以手动编译以下列表。

    模拟输出超低偏置电流产品。

    具有超低偏置电流的数字功率监控器

    具有超低偏置电流和集成分流电阻器的数字功率监控器

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、很有帮助。

    然而,我发现 INA181或 INA199与以上任何建议的价格差异太大...

    我不确定是否应该将主题标记为已解决...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:  

    对于任何零件、都可以以更便宜的单价大量购买。

    但是、对于相同的数量、成本梯度通常保持相同。 由于价格差异已融入到制造工艺本身中、也就是说、较昂贵的产品将保持相对较高的价格。

    此致、Guang