This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3602-Q1:相位反转?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315537/tlv3602-q1-phase-reversal

器件型号:TLV3602-Q1

TLV360x 数据表指出、输入可在超出任一电源轨高达200mV 的范围内驱动。 数据表还规定"为了避免在超过建议的输入电压范围时损坏输入、应使用外部电阻器来限制电流。" 所有这些对我来说都很合理。  

假设我使用 TLV360x 并在输入端串联电阻、以正确限制 ESD 保护二极管可以传导的电流。 如果其中一个输入被驱动至低于负 电源轨200mV 以上、而另一个输入处于指定的输入电压范围内、那么比较器输出是根据输入正确还是会反相?  例如、 5V 和0V 电源轨、反相端子为-0.5V (通过一个电阻器)、而同相端子为0V:输出是否会为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的联系。 让我来看看我们的数据、看看它 在输入为负时的性能。 我认为不应该发生任何相位反转、但让我来确认一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    我能够确认 不会发生相位反转、您将获得正确的输出。 当然、正如您之前提到的、请确保限制电流。