This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:随着时间的推移、输出会漂移

Guru**** 2926920 points

Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315967/ina125-output-drifting-over-time

器件型号:INA125

我将使用 INA125读取一个350欧姆负载单元。 这是我使用的电路。
我组装了10个电路、其中8个电路运行良好、但其中2个电路似乎具有值漂移、在2小时内累积到几个伏特。
我尝试连接到空载称重传感器、以确保它不是由称重传感器爬电引起的。 我还尝试将 LC 驱动电压从10V 降低至5V、以通过 LC 的电流减少自发热。

我在 A 点测量了输出、因此我知道它不是由第二级引起的。 我还使用精度为0.1mV 的电压表确保了电源电压、LC 驱动电压和归零电压都是稳定的。

换了一些好的和坏的电路、换了新的芯片、 问题还是没有解决。

还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    1) 1)您是否使用具有微伏分辨率的高阻抗、高分辨率精密电压表测量仪表放大器输入端的电压、以确保负载单元不会漂移?

    2) 2)  RG 电阻器的容差和漂移规格是多少?  

    3) 3)负电源上是否有旁路电容器?

    4) 4)执行高精度测量时要考虑的另一个因素是确保在焊接之后 PCB 板完全干净且没有焊剂残留和污染物。  在我们的评估板中、我们使用15分钟的去离子水超声波清洗器来确保完全清除器件下方的助焊剂。 但是、在您的 PCB 中、适当的助焊剂去除过程可能会因使用的助焊剂类型而异。 每次更换器件时、必须将 PCB 板提交至清洗槽。

    谢谢、此致、

    路易斯