This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV:LM2901AV 输出信号转换问题

Guru**** 2769345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339LV, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1312784/lm2901av-lm2901av-output-signal-transition-problem

器件型号:LM2901AV
主题中讨论的其他器件:LM339LVLM2901

您好、专家:

我对 LM2901AVQPWR 的过渡状态有疑问。 下面是我们模型的电路图,但我发现如果55VCS 和 CS 连接在一起,然后打开3.3V ,我发现比较器输出 PIN2 (55VCS)和 Pin1 (CS )将有66ms 的时间差。 请告诉我该 IC 包含四个比较器、但如果输入信号同时在应用中、输出是否存在时间差

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 VCC_MCU? 共模输入电压范围指定为0V 至 VCC−2V。如果任何输入电压大于 VCC−2V、则无法再保证电气特性。 如果这是您的问题、那么您应该使用具有轨到轨输入的比较器、如 LM339LV‍PWR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    感谢您对论坛的持续支持。

    埃德迪

    感谢您的发帖。  克莱门斯提出了一个有效的论点。  如果您需要进一步的帮助、请包含波形、包括显示您所描述内容的输入和输出。  我们今天是假期休息日,并将在星期二审查任何新的帖子。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:  

    MCU_VCC 为12v 电源。

    该设置是否会影响 输出信号延迟问题?

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用12V 电源时、3.3V 信号没有问题。

    请提供两个输入和输出的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    请参阅附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超、

    这些是输出信号吗? 您在比较器的输入引脚上是否有示波器?  

    我还注意到、对于 M512B 比较器、有3个输入电容器、但 M512A 只有1个输入电容器。 这将导致输入上的不同时间延迟。  这些电容器的作用是什么? 我无论如何都会移除它们、尤其是 C569和 C591、因为这些器件可以减慢信号和注入噪声。 如果您需要对输入进行滤波、我建议改用添加迟滞。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    我的客户还有一个关于尖峰信号输入和输出反射能力的问题。

    它们使用 LM2901进行电流保护、并且它们将面对峰值电流、如三角波形 pic。(蓝色的一个和黑色的一个是参考)

    但是、当峰值电流信号输入时、LM2901输出信号似乎无法反映。

    我们可以看到此峰值输入信号仅为2us,这对于 LM2901的输出端反射是否有意义?

    如果没有,您对此应用程序有任何新的设备建议吗?

       

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    拆下 C591 -它使边缘变慢。 470pF 和~20k 的时间常数为9.4us -所以你人为地减慢输入信号。 通常、在输入端与"滤波器"之间放置电容器是一个好主意。 以及 Chi mentioned...better、从而在太多的"抖动"时添加迟滞。

    如果 VCC_MCU 为12V、则输入限值为10V。 确保输入脉冲保持在10V 以下、同时确保这些脉冲不会低于地电平。