This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217EVM:测试点与线迹?之间额外的10kohm 或20kohm 电阻的意义是什么

Guru**** 2946850 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3215EVM, THS3217EVM, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315551/ths3217evm-what-is-the-significance-of-the-extra-10kohm-or-20kohm-resistor-between-the-test-point-and-trace

器件型号:THS3217EVM
主题中讨论的其他器件:THS3215EVM、、 THS3217

您好、工程师:
我想问一个问题、在应用 THS3215EVM 和 THS3217EVM (SBOU161A)中、我看到许多测试点没有直接添加到布线中、而是通过10kohm 或20kohm 电阻器连接到布线。 这样做有什么意义?
我在测试中发现、当使用 THS3217放大功能测试1kHz 正弦信号时、如果信号不是通过电阻器直接测量的(普通单端探头直接接触焊盘)、尽管您还可以看到正弦波的形状、 但信号似乎是带变的、从而放大了信号以看到大量的振荡。 而通过测试点进行测试时、信号完全正常。 这是否与连接到此测试点的电阻有关? 或者它是否是与布局设计相关的问题?
期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zenan:

    该电阻器可能会将电路与探测器件的任何寄生电容效应隔离开来。 通过直接在输入或输出上进行测量、您可能会添加寄生电容、从而导致不稳定、尤其是对于 THS3217等高带宽器件。 有一个涵盖此理念的 TI 高精度实验室视频。 您可以 在此处找到该视频系列、与此隔离理念相关的视频可在稳定性下找到、该理念称为隔离电阻器。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将观看这些视频。