This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV90xxS SPICE 模型的可用性

Guru**** 2578755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315213/tlv9002-availability-of-tlv90xxs-spice-models

器件型号:TLV9002

您好!

我正在查找 TLV90xxS 系列(具有关断功能)的 SPICE 模型。

两年前曾有人说关断功能正在返工。

有没有关于这些型号可用性的新闻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Luc、

    虽然之前 TLV90xxS 器件存在在线模型、但这些模型并不能准确地反映行为、因此我们决定在有更好的模型之前将这些模型从网络中移除。 此时已经进行了一些研究、但我们在存在不连续工作模式(例如当关断打开和关闭时)以及如何将现有模型架构调整为关断模式时遇到了 SPICE 收敛问题。

    目前关断模型仍在开发中、但我能不能问您具体想要模拟什么行为?

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    我正在使用 TLV9002S 对我在电路中遇到的一些奇怪行为进行仿真。

    当 I DRIVE nSHUTDOWN 低电平时、首先电路的电流消耗减小、但一段时间后、它开始增加到高于启用放大器时的值。

    此致、

    吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    我刚刚发现、额外的电流消耗取决于 TLV9002S 封装所照射的(太阳)光线。

    我使用激光指示器进行了验证、只有当激光冲击放大器(TLV9002SIRUGR)时、功耗才会增加、并且仅当 nshutdown 驱动为低电平时。 这是此器件的已知问题吗?

    此致、
    吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Luc、

    根据封装特性、光强度、入射角和电路中的位置、所有半导体器件都有一定程度的光敏感性。

    这在关断模式下可能更加明显、因为静态电流已经非常低、因此 IQ 的小幅增加将更加明显。

    然而、这不会是 SPICE 模型中存在的现象、这是一种固有的材料特性行为、而不是放大器核心行为。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的讲解。 我会将您的第一个回复标记为我的问题的答案、我会问我的现场应用工程师、他是否可以帮助我解决静态电流增加的问题。

    感谢您的帮助!