This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD108:TI 解决方案

Guru**** 2511275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313858/tipd108-ti-solution

器件型号:TIPD108

大家好、

我们是否有可替代 GP9101的 APC (模拟至 PWM 转换器)解决方案?

GP9101模拟电压至 PWM 转换器 SMD SOP8 IC - GP9101 (uge-one.com)

客户希望使用霍尔传感器将电流转换为电压、然后使用将电压电平转换为 PWM 的 ADC (或 APC)。

规格:

VIN:0~5V (占空比0~100%)。

输出:125Hz。

无需 I2C、成本也越低。

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    我们在此提供了有关 PWM 生成的配套资料: PWM 发生器电路(修订版 A)(TI.com)

    以及您链接的参考设计: TIPD108参考设计| TI.com

    除此之外、我相信我们还有一个 PWM 控制器产品系列、您可以尝试在 TI 站点上查看它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我无法找到符合我提到的规格的合适解决方案...

    您能提供一个器件型号吗? 这对我们很有帮助。

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、我只能推荐比较器部件。 我将该线程转给了处理这些 PWM 控制器的 TI 团队、希望他们能够为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi

    明白了。 感谢你的帮助。

    大家好、PWM 控制器团队、

    我们有合适的解决方案吗?

    Br、

    吉米