This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541RGT

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316026/ths4541-ths4541rgt

器件型号:THS4541

您好!

请建议 THS4541 IC 的输入和输出差分阻抗值。

此致、

南耶戈夫达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nanjegowda:

    该器件的输入阻抗规格为110千欧、10MHz 处的闭环输出阻抗为0.1欧姆、图38还突出显示了 整个频率范围内的闭环差分输出阻抗。

    此致、

    伊格纳西奥