This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:ADS5294的满量程输入

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315312/ths4509-full-scale-range-input-of-ads5294

器件型号:THS4509
主题中讨论的其他器件: ADS5294

您好!

我想使用 THS4509将0V 至2V 单端信号转换为差分信号、然后将其连接到 ADS5294 ADC。

是否可以通过按下图所示进行配置来在 ADC 中实现满量程范围?

如果可能、您能否确认应如何对其进行配置以实现此目的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    有几种配置适用于此器件。 第9.2.1.2.3节重点介绍了三种可能的解决方案、每种方案都有各自的困难。 这种 FDA+ADC 组合将导致的问题是、ADC 的建议 Vcm 在典型的0V 至5V 电源配置中不会工作、因为 FDA 的输出下限为1V。 正是由于此原因、绿色信号突然变成最低输出、从而导致信号严重失真。 上面突出显示的部分提到了一个在不进行重大改动的情况下可以实现的解决方案、但这会迫使您使电源发生偏斜。 单电源5V 电压是否是固定要求? 如果可以、您可以实施类似我所连接的电路的方案。 这实现了图83中的电路、但随后交流耦合输出、并将其偏置到 ADC 的建议 VCM。

    此致、

    伊格纳西奥

    e2e.ti.com/.../THS4509_5F00_ADC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ignacio

    感谢你的帮助。

    我根据您的建议进行测试。 但是、ADC 输入值始终约为8192。 似乎直流被切断、这可能是由于500nF 电容器造成的。

    此外、还可以调节 THS4509的单电源5V。 此外、还支持双电源。

    当存在0V 至2V 范围内的输入值时、您能否再次确认应如何修改电路以实现满量程(2Vpp)的 ADC 输入接收?

    此致、

    BongJo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    如果您的设计允许将电源偏斜到任何值、则只需将电源偏斜到+3.5V 和-1.5V 并将 Vocm 连接到0.95V。 这将显著简化设计、因为您无需像以前的设计那样对输出进行交流耦合和输出偏置。 Tina sim 会使用偏斜电源和2Vpp 输入信号来模拟此电路。  

    此致、

    伊格纳西奥

    e2e.ti.com/.../THS4509_5F00_ADC_5F00_skewed.TSC