This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:AMC3302高侧电流检测

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317235/amc3302-amc3302-high-side-current-sense

器件型号:AMC3302

大家好、

我的客户想在以下情况下确认 AMC3302是否可以用于高侧电流测量、基准解决方案是 Apex PA89。

源极电压750V ~ 1000V

电流范围:10uA ~ 10mA

 谢谢、此致

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    是的、这应在 AMC3302的规格范围内。

    此致、
    评估