This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:负电压电流检测

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126, INA310A, TMCS1123, TMCS1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316087/ina310a-current-sensing-with-negative-voltage

器件型号:INA310A
主题中讨论的其他器件: TMCS1123、TMCS1126、 TMCS1133

您好!

我需要帮助来将此器件用作负电压的电流检测。

我需要控制正电压轨和负电压中 H 桥的电流。

我可以使用该器件吗? 有电路测试吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulisse、

    INA310A 不能有 负共模电压、但它  在检测电阻上可有负电压差。 以下是我们在 H 桥中进行电流检测时使用的应用手册: https://www.ti.com/lit/ab/sboa174d/sboa174d.pdf

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用分流器70V+| GND | 70V-测量电流

    有一个特定于 IC 的 TI 吗?  

    我需要衡量这一点、需要帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulisse:

    INA310A (以及我们的其他模拟输出电流传感器)无法执行-70V 电压轨。 话虽如此、我们确实有几个选项供您考虑:

    1. 使用具有浮动电压的数字 INA 和数字隔离器。  
      1. 示例: https://www.ti.com/tool/TIDA-00313
    2. 使用基于霍尔效应的电流传感器:
      1. 以下是一些抑制环境磁场的器件选项:
        1. TMCS1123
        2. TMCS1126
        3. TMCS1133

    请注意、如果您尝试测量非常小的电流、那么带有隔离器的数字 INA 可能是更好的选择。

    此致、

    米奇