This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM101AJAN:LM101AJ/883咨询产品功能

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM101AQML, LM101AJAN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315905/lm101ajan-lm101aj-883-consulting-product-function

器件型号:LM101AJAN
主题中讨论的其他器件:LM101AQML

您好

此产品标记上的5D 意味着什么? 我们在2D 模式下购买过

这两个标记函数之间是否存在

请帮助确认

谢谢 你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不是 LM101AJAN、而是 LM101AQML。

    封装信息表的脚注(4)指出:

     器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标记。

    这似乎是来自不同生产运行的批次跟踪代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、营交、

    我可以确认、这是生产日期代码。 它与2D 是同一个器件。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是说此物理标记不是 LM101AJ/883型号的产品吗? 相应的产品 LM101AQML 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这个函数有什么不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM101AJAN 和 LM101AQML 是不同的器件名称。 据我所见、这些裸片具有相同的电气特性并且可能使用相同的裸片、但经过了不同的军用标准测试和认证。

    采用 CDIP 封装的 LM101AJAN 具有可订购的器件型号 JL101ABPA、并标记为 JL101ABPA。
    采用 CDIP 封装的 LM101AQML 具有可订购的器件型号 LM101AJ/883、并标记为 LM101AJ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是说我们的物理物体与我们给您的模型不一致吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    营焦市

    您在标题中列出了两款器件。 LM101AJAN 和 LM101AJ/883。 它们对应于 ADS129x 器件的

    LM101AJAN 与以下器件型号相对应:

    LM101AJ/883是 LM101AQML 的可订购器件

    器件上的标记对应于 LM101AQML。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我所咨询的是 LM101AJ/883模型是否符合我刚才提到的真实情况?

    因为我选择标题时没有对应的模型,所以我随机选择了它。 实际上、我想问的是为什么 LM101AJ/883标记上会显示5D 而不是2D。 此外,根据你的答复,我感到困惑。 我无法确认我发送的物理照片是否是 LM101AJ/883的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partmarking=LM101AJ 上所示、您的图片对应于 LM101AJ/883。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,颖骄

    克莱门斯是正确的。 您的图片是针对 LM101AJ/883。 5D 和2D 是用于内部参考的生产日期代码、这会因器件的制造时间而有所不同、并且不会影响器件的性能。

    此致!
    杰瑞