This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:零件间的非线性变化

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316841/vfc32-nonlinearity-variation-part-to-part

器件型号:VFC32

您能否感受 VFC32非线性因部件的不同而有多大变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    我无法为各部件提供 VFC32的非线性数据。 我们的数据表规格通过定义的测试参数得到保证。 该器件在 工作频率< 200kHz 时具有更佳的线性度。   

    您的应用的工作频率是多少? 我们有 LM331、此器件能够进行 V 到 F 或 F 到 V 的转换。  

      

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德