This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101和放大器;CAN 总线

Guru**** 2538090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316186/cc1101-can-bus

主题中讨论的其他器件:CC1101

我循环使用可由 CAN-Bus 直接控制的 CC1101即用型模块。

有没有人知道这样一个模块可以让我找到供应商?

  1. 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    您可以在以下位置找到模块列表: https://www.ti.com/tool/3P-WIRELESS-MODULES 

    我不确定它们中是否有任何一个支持 CAN 总线、您必须仔细查看列表并咨询各个供应商。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marie 的快速回复。

    我扫描了您发送给我的 CC1101的应用包、但遗憾的是、找不到任何与 CAN 总线相关的东西。 我们想将 CC1101用于汽车应用环境中、其中 CC1101应该检测来自轮胎传感器的信号、并且应该通过车辆的 CAN 总线定期读取该值。 我假设监控轮胎压力是 CC1101的标准应用。 您能否检查一下是否有可用的解决方案允许从 SPI 接口读取并转换值、以便可以通过 CAN 总线读取这些值?

    非常感谢

    赫伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    CC1101是一个收发器、这意味着它只发送和接收无线电数据包。  它需要主机器件来发送命令。 我认为您需要主机器件通过 CAN 进行通信。

    谢谢、

    M·H