This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSV912:电压跟随器上的电流消耗

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TSV912, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317021/tsv912-current-consumption-at-voltage-follower

器件型号:TSV912
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们的 客户正在考虑将 STM 的 TSV912AIST 替换为 TI 的 OPAMP。

原因是下面电路中的电流消耗。
它是一个电压跟随器、Vs+= 2.5V、Vs-= 0V、输入电压 Vin+= 2.5V(= Vs+)。

我认为通常不建议使用该用法、即使对于 RRIO 运算放大器也是如此。 使用 STM 的 TSV912时、流耗似乎是典型值的两倍左右。
TI 的 TSV912相同吗?
即使使用 TINA-TI 进行测试、也无法确认电流消耗是否增加。

Vs+=Vin+=2.5V Vs-=0V

Vs+=5V、Vs-=0V、Vin+=2.5V

客户希望尽可能使用这个电路。
我知道这个电路有很多问题、但是 TI 的
如果您有任何建议/推荐的运算放大器、请告诉我。

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饱和期间的电流消耗通常不会被 TINA-TI 建模。

    当饱和时、所有的运算放大器将具有更差的特性、而这个值通常未指定。 您也可以使用 TSV912。