This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV271:如果器件未被宣传为轨到轨输入、则为最低输入电压

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316815/tlv271-lowest-input-voltage-if-part-is-not-advertised-as-rail-to-rail-input

器件型号:TLV271

您好!

如果 TLV271 未指定为轨到轨输入器件、则(+)输入引脚可驱动的最低电压是多少;如果运算放大器配置为差分放大器配置、我们希望输出能够跟踪预期电压?

数据表规定了"VIN 输入电压范围(注5)-0.2至 VDD +0.2V。" 这意味着该器件可在(+)输入引脚上用于0V。 此外、这还意味着它可以被驱动至超出电源轨、因此我不清楚为什么它不被定性为轨 到轨输入器件、除非在某个电压下它停止输出预期电压?

再次强调、 对于 TLV271、由于未指定为"轨至轨输入"部件、我如何能够将输入信号驱动到地并仍然期望输出行为?

谢谢。

戴夫

有关完整的原理图、请参阅该主题

e2e.ti.com/.../tlv271-tina-simulation-results-conflict-with-reality