主题中讨论的其他器件: INA238、 INA237、 INA226
大家好、
我的客户报告说、INA220测量的电流始终低于实际电流。 我看到 了描述"在连续模式下、因此 INA220将捕获客户读取之间的新数据。 如果客户想要像这样计算数据结果、则需要在该主题中将器件置于关断或触发模式"。 (+) INA220:寄存器值计算审核-放大器内部论坛-放大器内部- TI E2E 支持论坛
似乎当器件配置为连续模式时、主机无法读取寄存器中的数据。 对吧?
另外、如果最大预期电流 为60A、并且 Rshunt 为2.5m Ω、您可以推荐一组配置、包括 PGA? 电流寄存器应等于分流电压 寄存器*校准寄存器/PGA /4096t、对吧?
提前感谢。
此致、
海亮