This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA182:共模电压范围

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA187, OPA186, OPA182, OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317702/opa182-common-mode-voltage-range

器件型号:OPA182
主题中讨论的其他器件: OPA387、OPA187、OPA186

您好、我的应用要求 使用+/- 5V 双电源实现尽可能最低的温漂。 我正在我的设计中查看 OPA182、但我看到共模电压范围为 (V–)–0.1V  至 (V+)-2.5V。

我会解读为、输入电压不能高于2.5V 或低于-2.5V、而 VCC 为5+V、VEE 为-5V。 如果我的理解正确、请分享一下

您能否分享一个具有   符合我要求的较低或等效温漂的器件? 我还检查了 OPA387、但它不符合 +/- 5V 双电源。 告诉 PSE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用±5V 电源时、OPA182的输入共模范围为−5.1V 至+2.5V。

    OPA187的温漂为1nV/°C、Vcm 高达3V。
    温漂超低的轨到轨运算放大器是10nV/°C 的 OPA186。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Clemens、

    尊敬的 KMB:

    另请考虑 OPA186、这是一款24V、低功耗、轨到轨输入和轨到轨输出的零漂移运算放大器、可满足您的需求:

    https://www.ti.com/product/OPA186

    输入共模电压扩展到低于负电源电压0.2V、高于正电源轨0.2V:

    因此、当使用 ±5V 电源供电时、 允许的共模为 ±5.2V

    最大偏移为 ±10μV μ V、偏移漂移为 ±0.04μV μ V/°C。

    谢谢、此致、

    路易斯