This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:输入信号带宽

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317422/amc3301-input-signal-bandwidth

器件型号:AMC3301

大家好、

我有一位客户关于 AMC3301的以下问题。 请告诉我您的想法、并提前感谢您的帮助!

"我确实有一项电流放大器开发要求、您或许可以为我提供帮助。 我想使用隔离式精密全差分放大器进行交流电流分流测量、我希望使用 AMC3301。

我希望找出此放大器的输入信号带宽是多少?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc3301.pdf"

当然、如果有更好的建议(或其他可能)、也请告诉我

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    输入信号带宽为1MHz、但输出带宽受集成数字滤波器限制为数据表中指定的值。  

    它用于哪种应用?  

    如果需要更高的带宽、可以考虑使用隔离式调制器或分立式 ADC +数字隔离器。