This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7121:电压跟随器电路

Guru**** 2768605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7121, LMH730227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313726/lm7121-voltage-follower-circuit

器件型号:LM7121
主题中讨论的其他器件: LMH730227

我对使用 LM7121的电压跟随器电路的增益特性和相位特性有疑问。 仿真结果与测量结果不匹配。 您能想到造成这种差异的任何可能原因吗?  以下条件和结果:

■仿真电路

我将电压跟随器电路设计为在直流到20MHz 的频率范围内具有约0dB 的增益。 假设负载电容为1nF

e2e.ti.com/.../LM7121_5F00_w_5F00_RfRc_5F00_1.TSC

■电路板

该板由评估板(LMH730227/NOPB)和通用板组成。

■结果

添加1nF 电容器作为负载时、测量结果与10MHz 周围的仿真结果之间的增益和相位特性不匹配。 此外、还发现在15MHz 上几乎没有输出。 是否有任何因素可能导致此问题? 我还在负载电容为0nF 时测量了增益和相位特性、因此还请检查这些结果。

・Ω 增益特性(Cout=1nF)

相位特性(Cout=1nF)

15MHz 处 Vin 和 Vout 的・波形(Cout=1nF)

・Ω 增益特性(Cout=0nF)

相位特性(Cout=0F)

15MHz 处 Vin 和 Vout 的・波形(Cout=0nF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    感谢您提供 Tina 仿真文件、与之前  关于模型与实际生活差异的讨论一样、同样的想法也适用于此模型中发生的情况。 您是否有任何 与输出串联的隔离电阻?  我知道您在其他设计中实现了该隔离电阻器。 我还想知道您是否能够通过添加更小的 Vpp 输入信号来测量输出、所以假设是50mVpp、看看在1nF 负载的配置下、信号在输出中的表现是否更好。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的确认、我没有在运算放大器的输出端和负载电容之间插入隔离电阻、隔离电阻等于0Ω、如图所示。 我只在运算放大器的输出端上连接了负载电阻器和负载电容。我应该在运算放大器的输出端和负载电容之间插入多大值的隔离电阻器?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    由于 电容负载的响应似乎没有达到任何峰值、可能会进一步降低带宽、如果您想使用隔离电阻器进行测试、可以从 5欧姆的电阻器开始。 您是否能够在同一15MHz 上使用较小的输入信号通过 Cload 测试配置? 不过、与您共享的"・15MHz (Cout=1nF)下的输入电压和输出电压波形"图像类似、您使用的输入较小。 我想确保它没有受到某些输出驱动限制、而 这些输出驱动不应该处于这些输出范围内。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您提供的信息 。 我将核实您提供的信息。 此外、您能否解释一下 运算放大器的一些输出驱动限制是什么意思? 如果有任何指定的值、请告诉我。

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    很抱歉出现混乱、 我想确保不存在输出驱动限制的原因是、更改电容器上的电压需要从运算放大器提供足够的电流、并且当电压变化较大时需要更大的电流、从而可能导致 的拓扑结构。 我也很好奇、您能否提供有关您的负载的任何详细信息? 最好看看添加小隔离电阻器会对响应产生什么影响、但在您连接到器件输出端的其他电路中、可能是某种因素导致了此响应。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的解释。 负载包含一个1nF 的引线式电容器和一个并联的1kΩ 电阻器。请参考下图。 此外、在相同条件下重新测量后、即使在20MHz 下也能够获得足够的输出。 我们认为测量误差的原因是。 对于困惑、我们深表歉意。 此外、还有一件事我想确认。如下图所示、当施加 V+=GND、V-=-30V 和 VIN=-21V 电压时、LM7121的输出电流能力是多少?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    感谢您的更新我很高兴这个问题得到解决、因为在输出达到其限值并开始下降之前、该器件在30V 电源配置中可以吸收约40mA 的电流能力。 图9显示了该器件的此行为。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥·赫

    感谢您的解释和帮助。 我非常感谢这一问题的解决。

    此致、

    林市