This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA820:30MHz 信号的 VCA820 AGC 削波

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA820, VCA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317094/vca820-vca820-agc-clipping-for-30mhz-signal

器件型号:VCA820
主题中讨论的其他器件:OPA695OPA820

尊敬的 Kai:

我在 AGC 网络中工作、为了实现30ns 至200ns 的值、我已经 使用 OPA695和 OPA820实现了 VCA820电路、用于反馈积分器、但我无法仿真这样的高频率。 50MHz 等信号要么工具卡住、要么抛出错误。

我在该线程中还按照您的建议尝试了级联 VCA820、但使用此电路仿真200kHz 信号本身是一个很大的挑战(瞬态分析花费了很长时间)。

我的主要问题是 AGC 应该会在30ns 到200ns 的范围内开始输出信号削波、您能不能建议我更改电路来实现该快速低电平时间 AGC 功能?

我连接了两个电路和 Transsim。 以供参考。

e2e.ti.com/.../AGC-with-Controlled-voltage-input.TSCe2e.ti.com/.../vca820_5F00_cascaded.TSC

谢谢!

Harshini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshini、您好!

    我将关闭此主题、并将其链接到关于同一问题的另一个开放主题(在此处)、以便所有信息和答案都包含在一个主题中。

    谢谢。
    尼克