This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400:感应无偏置的光电二极管

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH34400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318152/lmh34400-sensing-photodiode-without-bias

器件型号:LMH34400

您好、团队成员:

我的客户想要使用单电源 OPAMP 检测光电二极管(跨阻电路)。

然而、如果运算放大器以单电源运行、它将需要偏置电压、因为如果光电流= 0A、那么输出将超出 comon 模式范围。

我找到了 LMH34400、它是单电源、跨阻操作不需要偏置电压。
此器件是否可以在没有任何偏置的情况下使用光电二极管? 在数据表中、光电二极管的阴极连接到-偏置电压。

LMH34400能否按照以下 wy 客户的光电电流规格工作?

  • 最大50nA
  • 暗电流下为10pA
  • 几 kHz 频率的脉冲电流

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    遗憾的是、根据客户的光电流规格、我不认为 LMH34400会是一个不错的选择。 LMH34400具有40k Ω 的跨阻增益(假设负载为100 Ω)、可在最大光电流条件下产生2mV 的输出电压摆幅。 该器件尺寸非常小、很容易受到噪声影响。 您将需要具有大得多的增益的 TIA。

    您能解释一下不希望在配置为 TIA 的放大器的同相引脚上包含偏置电压的原因吗?

    谢谢。

    尼克