This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:有关在数据表中写入最大值和最小值范围的问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317074/amc1311-q1-question-about-writing-max-and-min-range-in-datasheet

器件型号:AMC1311-Q1

您好专家

以 TCVOS 为例、

数据表中有一个注释(1)。

我们是否使用 一个 标准差(sigma)或六个标准差(sigma)来描述这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的提问。 注释(1)指定 TYP 值范围包括一个标准差。 TCV_OS 典型值的范围为+/-3uV/C。 该范围包括处于一个标准差范围内的值。 我认为最小值和最大值只是参数的边沿值。 我认为最小值和最大值不是使用平均值和标准偏差计算的、如果这是您要求的结果。  

    您想了解该范围是如何定义的吗? 请告诉我。

    此致、
    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家

    您可以看到 AMC1311B  TCV_OS 的最小值和最大值如数据表中所示。 对于最小值和最大值、这些值是否通过使用六个  标准差进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    数据表中指定的最小值和最大值是测试值。 您不应找到大于最大 TCV_OS 10或小于最小 TCV_OS -10的器件。 这些值不使用标准偏差进行计算。  

    当您说六个标准差时、您是指每个方向三个? 如果是、您将尝试确定99.7%的数据是否在最小值和最大值内、但它大于此值。 最小值和最大值指定了此范围内应达到的100%值。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva

    数据表中指定的最小值和最大值是测试值。 您不应找到大于最大 TCV_OS 10或小于最小 TCV_OS -10的器件。 这些值不使用标准偏差进行计算。  [/报价]

    好的,明白了。 我以前弄错了。

    当您说六个标准偏差时,您是指每个方向有三个标准偏差吗? 如果是、您将尝试确定99.7%的数据是否在最小值和最大值内、但它大于此值。 最小值和最大值指定了此范围内应达到的100%值。  [/报价]

    我记得好像数据表中的值是±6sigma (每个方向6 sigma)数据。 对吗?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我不知道 数据表中引用了±6 σ。 如果您找到您所指的内容或有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    评估