This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061-Q1:低侧电流值的输出不正确

Guru**** 2506345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317778/tlv9061-q1-output-is-not-correct-about-the-low-side-current-value

器件型号:TLV9061-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9061

电流输出不精确、最大偏差为1A、峰值输入电流为30A

您能帮助检查一下时间表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您可能遇到了稳定性问题。

    我已经仿真了您的电路、您具有4.75度的相补角。 这种情况的主要原因是 TLV9061的反相端子上存在电容。

    为了将输入滤波器保持在相同的频率、您可以将电阻器 R102/R106分为两半、并将 C90、C94、C89的值加倍。 以这种方式配置电路具有110度的相位裕度。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了一个器件、情况有所改善、但这种方法似乎并不普遍、其他电路板也运行不正常。

    您能提供一些建议吗? 为什么 C90、C94、C89的值会影响 相位裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您是否具有示波器的输入/输出波形?

    IN-上的电容会在反馈环路中引入相位滞后。 这会减小反馈环路的相位裕度、并可能使放大器不稳定。 C94和 C90是引入相位滞后的主要元件。 移动 C89只会使输入保持对称、不应影响稳定性。

    此致!
    杰瑞