This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:HV 系统隔离测量

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317349/amc1301-q1-isolation-measurement-for-hv-system

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164AMC1301

该原理图展示了专为 EV 应用设计的 HV 系统隔离监控器件(IMD)。

电池组充满电时的额定电压为400V。

原理图由3个块组成:

1)隔离漏电流测量。

2) 2)高电压测量。

3)电源。

4)沟通。

我想私下分享一下原理图。

1) 1)隔离漏电流测量:-

根据500欧姆/伏的标准隔离电阻额定值、在 HV-POS 和 HV-NEG 线路上设置电阻值。

为了提高成本效益、我们将使用光电- MOSFET 类别的固态继电器而不是 TI 参考设计文档中使用的固态继电器。

运算放大器同相引脚通过2.5V Vref IC 作为基准。

光电 MOSFET 和运算放大器都以机箱接地为基准。

2) 2)高电压测量:-

分压器电路的设计可确保其能够测量高达410V 的电压、并在 R29两端产生250mV 的电压差。

差分输入运算放大器用于为 MCU ADC 提供0 - 4.1V 范围内的单端输出。

3)电源:-

以机箱接地为基准的外部24VDC 提供给 LM5164、其输出5V 提供给除数字隔离器 SI8652的 Vdd2外的所有外设、Vdd2由以 MCU 接地为基准的外部5V 电源供电。

AMC1301由 HV 侧的另一个隔离式电源和 LV 侧的机箱参考电源供电。

4)沟通:

5通道数字隔离器用于 MCU 和以机箱为基准的 IMD 侧之间的通信隔离。

HV 侧用于隔离漏电流测量和高电压测量的电阻器是容差为1%的 MELF 电阻器。

我们想知道为了使 IMD 功能正常运行、不同接地参考的电路是否正确中断。

另外、介绍设计该器件的 TI 文档也是 TIDUDJ6B。

希望获得有关相同方面的宝贵反馈。

谢谢  

此致

Mohammed Ibrahim Saqib  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我将能够帮助查看原理图的 AMC 部分、并离线联系您获取原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    感谢您的观看。

    等待您的回复以共享原理图。

    谢谢  

    此致

    Mohammed Ibrahim Saqib  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我已向您的 TI 帐户所注册的地址发送了一封电子邮件。 如果您没有理解、请告诉我。