This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:单端输出

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317913/amc1300-single-ended-output

器件型号:AMC1300

AMC1300具有差分输出。  我需要作为单端信号、并且不想再添加另一个运算放大器。  我不需要完整的输出范围或增益。  我能否仅使用一个输出(例如 OUTP)?  本质上、问题归结为共模输出电压与输入电压之间的平坦程度?

第二个问题:输入端通常采用10欧姆串联电阻有什么用途?  它们是必要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    1.44V 上的共模输出电压为+/-50mV。 您可以进行失调电压校准。  

    这些电阻器是输入抗混叠滤波器的一部分。


    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    我的应用在低输入端具有很好的误差耐受性、并且能够承受50mV 的电压偏置。  

    只是为了确保、可以将另一个输出引脚保持悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    是的、应该没问题。  

    此致、

    评估