This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:我是否能够用-80V 的电压为 OPA541供电?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317627/opa541-could-i-power-supply-opa541-with--80v

器件型号:OPA541

您好、尊敬的 PL 工程师

一件事需要您的支持。 我有一位客户需要 TI 推荐一款输出电流最大为5A 的可调±70V 电源。 我的想法是使用 OPA541满足客户要求。 我的关注如下。

1.我相信我可以使用单个80V 电源为 OPA541供电、以获得5~70V 的可调输出电压。 我对吗?

2、我还~、我可以使用单个-80V 电源为另一个 OPA541供电、从而获得-5 μ V-70V 的可调输出电压。 我也是这样吗?

3.是否可以添加带有串联一个小电阻器的缓冲器电容器? 最大电容是多少?

4.是否还有其他需要我考虑的问题?  

非常感谢您的支持!

此致、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    OPA540的工作电源电压(V+–V–)范围为10V 至80V。  只要总电源电压范围在10V 至80V 之间、此器件就可以使用双极非对称电源供电。  

    请 考虑放大器的输入共模限制和输出摆幅限制、这些限制将以电源分隔。

    输入共模要求 V+和 V-电源上下均有6V 的余量。

    当放大器加载5A 负载时、输出摆幅需要 V+和 V-电源上下5.5V 余量。

    例如、如果您使用 V-= 0V 和 V+=+80V 电源为放大器供电、并将放大器配置为单位增益缓冲器、则输入电压范围以+6V 到+74V 分隔。  或者、如果使用 V-=-80V 和 V+= 0V 为放大器供电、 输入电压范围以-6V 到-74V 为分隔。

    请回顾介绍"输入和输出限制"的 TI 精密 LAS 会议:  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    若要在上查找会话,请查看"主题"并浏览页面底部,您将在"输入和输出限制"上找到4个会话:

    关于问题(3)、您是说 OPA 需要驱动 容性负载吗?  放大器是否在缓冲器配置上进行配置? 由于这是 一个运算放大器、因此需要对其进行补偿以驱动容性负载。 您是否有显示电容 范围负载要求的电路图? 我们需要根据容性负载(或容性负载范围)执行快速稳定性分析、以便补偿放大器。 如果您需要其他帮助、请提供显示电容负载范围要求的原理图。

    另外、请仔细查看 OPA540数据表中关于绝对最大额定值、电流限制、安全工作区、散热要求、电源旁路电容器、 和 PCB 布局指南。

    我还建议查看 TI 高精度实验室有关"功率和温度"的系列视频、

     https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    要查找课程、请查看"主题"并浏览页面底部、您将找到 一个视频"功率和温度"。

    谢谢。此致、

    路易斯·基奥耶