This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:IN+和 IN-端子之间的内部电阻

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317675/ina214-internal-resistance-between-in-and-in--terminals

器件型号:INA214

您好!

这方面我们遇到了一些奇怪的问题。

这就是我们开始测量不同引脚之间电阻的原因。

在 IN+/-输入之间、DMM 显示2.4k Ω 是否正常?

芯片按原样测量、未连接其他元件。

为了确保这是正确的引脚(SC70封装)吗?

编辑:找到另一个在 IN+/-之间2.5k 欧姆的帖子,所以这似乎是正常的。

         那么引脚排列也必须正常。

Br, Aleksi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksi、

    是的、差分电阻处于预期范围内;引脚分配标签也正确。

    此致、Guang