This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:LM7322替代产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7322, LM2904B, LMV358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1317209/lm7322-lm7322-alternative

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件: LM2904BLMV358A

您好!

我们参考以下电路设计交流漏电流检测电路

我们找到了用于汽车产品的 LM7322基准。

我们正在寻找一种成本非常低的替代方案、因为我们的产品是商用产品、而且输出端将具有非常低的容性负载(LM7322支持高容性负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    电源电压是多少? 如果您有选择、高达5V 的电压可提供更多选择。

    LM7322的准确度较低、6mV Vos、大多数替换产品会更好。  

    速度、响应时间如何?  这是半波、因此我预计不是很关键。

    现在、我建议使用 LMV358A 或 LM2904B (如果电源大于5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron。

    电路的电源电压将为5V。

    我们计划使用 ZCT (电流互感器)检测交流电源中的接地泄漏。 响应时间可能为几毫秒。

    我们计划驱动 MOSFET、因此不需要高容性负载能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    那么我建议使用 LMV358A。 此输出是一个比较器级、所以电容驱动不是一个因素。 MOSFET 栅极可以是容性的。