This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA331:电源电压。

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA331, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1311917/ina331-supply-voltage

器件型号:INA331
主题中讨论的其他器件: OPA340

您好!

问题1:

我计划在电路的 P1位置使用数字电位器来调节 INA331的增益。 INA331的输出范围为-1V 到1V。 为此、是否可以使用由单电源(+5V)供电的数字电位器 IC?

问题2.  我计划配置电路、如下图所示。 能否检查一下是否有任何问题?

e2e.ti.com/.../INA331_5F00_MOD.TSC

  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    理论上、可使用数字电位器来调节 INA331的增益、但有一些限制。 您能否指定您将编程的最小和最大增益? 最小和最大输入信号是多少? 是否会对增益设置进行编程、以确保  最小值 /-1V 或 A 的输出  最大值 /-1V 的输出?

    一个问题是为 电位器和反馈网络选择的阻抗。 INA331数据表的图1显示了100kΩ 范围内 R2的典型值。 由于输出级针对大于10kΩ 的负载进行了优化、这是为了防止反馈网络向下加载放大器的输出。 您需要确保对于所有增益设置、负载和反馈网络的并联组合(R2 + R1)都大于10kΩ。 如果负载阻抗小于10kΩ、您可以包括一个额外的输出缓冲级、例如数据表建议的 OPA340。

    您是否能够选择 具有更高阻抗的电位器? 您能指定器件型号吗?

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否指定您将编程的最小和最大增益?

    =>是

    是否会对增益设置进行编程、以确保  最小值  /-1V 或 A 的输出  最大值  /-1V 的输出?

    =>是

    您是否能够选择 具有更高阻抗的电位器? 您能指定器件型号吗?

    => AD5270BRMZ-100

    如果负载阻抗小于10kΩ、您可以包括一个额外的输出缓冲级、例如数据表建议的 OPA340。

    =>是。

    请确认是否可根据上述电路应用。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    感谢您指定您正在考虑的电位器。  

    请填写以下有关您的设计的信息:

    最大增益设置:__ V/V

    最小增益设置:__ V/V

    最小输入电流:__ mA

    最大输入电流:__ mA

    最大输出电压摆幅:+/-__ V

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大输入电流:__ mA  => 10mA

    最大输出电压摆幅:+/- 1V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    INA331在内部针对 最小值 5V/V 增益。 这意味着、对于+/- 1V 的输出摆幅、300Ω 分流电阻器上的输入电流生成的电压必须为+/-200mV 或更低。 对于300Ω 分流电阻器、这对应于约+/- 660μA 的最大输入电流。 为了使最大输入电流达到10mA、需要选择小得多的分流电阻器。

    模拟工程师计算器工具 可生成用于生成仪表放大器的 Vcm 与 Vout 边界图 。我建议下载此工具以帮助您进行设计。  https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC 

    您可以使用此工具来选择 INA331并输入电源电压、增益设置和基准电压以及共模电压、从而确定 INA 的有效输入和输出摆幅。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach

    向实际电路板上的 INA331应用双电源(+2.5V/-2.5V)和单电源(+5V/GND)时、我发现使用双电源时输出噪声较高。 您能否提供有关可能原因的见解并建议任何补救措施?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    您能否共享更新后的电路板原理图? 还请包含测试设备与电路输入和输出的连接的配置。

    如何测量噪声? 您能否提供输入和输出波形的示波器捕获?

    请记住、将电源从5V 转换为+/- 2.5V 会导致共模输入范围发生剧烈变化。 根据您的输入和基准电压、这个变化会将 INA 置于一个非线性状态。

    5V 配置的基准电压是多少? /-2.5V 配置的基准电压?

    我看到在原始原理图中、基准电压为-1V。 这不能用作单个5V 电源的有效基准电压。

    还应考虑监控电源波形。 根据双极电源的生成方式、双极电源电压可能会有更大的变化、这会在 INA331信号链中表现为额外的噪声/失真。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach

    上图显示了 INA331使用单电源时的电路和噪声波形。 在更改为 INA331的双电源时、噪声波形会发生变化、如下所示。 在上述所有测试中、输入处于非活动状态。

    我应该如何努力消除噪声?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    感谢您提供原理图和波形。

    查看您的原理图、我们可以看到、您没有在负电源端子处将电源去耦电容器接地。 如果您向负电源端子施加非接地的电压、电源上的任何开关噪声都将直接耦合到信号路径中。

    我注意到、电容器 C759所连接到的 接地符号与其他接地符号不同。 我将假设 C759连接到电路的模拟接地、而我将连接到 INA331的端子4的接地符号称为"Vee"、而不是接地。

    请注意、如果您将 Vee 设置为-2.5V、而不是0V、则数字电位器上的电源去耦电容器不再将开关噪声分流到接地端。 去耦电容应与电路的模拟接地相连、如 C759。

    我注意到您的示波器波形是交流耦合的。 这不提供任何有关 INA 直流偏置点的信息。 如果您的输入源是"未激活"的、我们不知道输入电压将浮动到什么位置。 两种配置的输出都可能卡在电源轨或其他非线性条件下、这将无法 深入了解线性噪声性能。 该原理图不提供 任一电源配置的基准电压值、因此 无法确定 INA 是否 处于线性工作状态。

    我建议首先通过施加 INA331的 Vcm 与 Vout 边界图内的已知输入电压来验证电路的输入和输出直流运行点。 请参阅下面的5V 电源示例边界图。

    可以使用 模拟工程师计算器 工具为 TI INA 生成这些 Vcm 与 Vout 曲线。

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC 

    此致、

    扎赫