This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082IDR

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL082H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314806/tl082-tl082idr

器件型号:TL082
我们目前在 TL082IDR 元件方面遇到了问题。 在产品上使用时、其电流消耗较低、因此无法对我们制造的产品正确进行电气测试(测试中的其他功能正在运行)。
空载电流 测量:
旧:3、811mA
怀疑(新典型值?):0.811mA
我的问题是 TL082IDR 是否有任何变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 TL082 (JFET 运算放大器)或 TL082H (CMOS 运算放大器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL082IDR
    双路、30V、3MHz、13V/μ s 压摆率、µs 接近 V+、 JFET 输入运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:  

    有一个为 TL082IDR (PCN20220615003)发出的 PCN、概述了设计/裸片更改。 有关变更信息、请参阅此 PCN。  

    较低的电流值符合 DC2347器件的预期。 您系统中的当前值的阈值是多少?

    此致、
    阿什利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    使用此新版本会导致整个产品的21mA 电流消耗降低。 由于此产品上的元件使用了10次、因此不在客户接受的测试规格范围内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法保证典型规格。

    设计已更改(您可以看到、裸片要小得多)、因此客户唯一的解决方案是调整测试规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、我还能在网上找到这些 PCN 吗? 我无法使用搜索功能找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thorsten、  

    接收 PCN 副本的最佳方式是联系您的 TI 代表-他们可以为您提供有关特定 PCN 信息的最新信息。  

    我们的授权经销商网站可能会 提供我们 PCN 的副本、但请记住、这些副本是静态副本。  
     为方便起见、我在此处链接了 Digikey 副本: https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4885/PCN20220615003.1.pdf 

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、感谢链接!

    最好也可以通过产品文档获得此 PCN。

    遗憾的是、下一个问题现在出现。 我们还在应用中使用了 TL084ID、此 PCN 中未提及。 TI 是否也更改了 TL084ID 的流程? 您是否有适合我的 PCN?

    谢谢

    托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thorsten、  

    感谢您的反馈。 您能否确认可订购产品是 TL084ID 不能 TL084IDR ? 这些器件受到不同变化的影响。 根据我们的网站、TL084ID 目前为"最晚可采购期限"。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利