This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301的 HLDO 是否可以驱动另一个 AMC1300的高侧电源?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC1300, AMC3330
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1316675/amc3301-can-hldo-of-amc3301-to-drive-high-side-power-supply-of-another-amc1300

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: AMC1300AMC3330

尊敬的专家:

AMC3301的 HLDO 是否可以驱动另一个 AMC1300的高侧电源?

我看到 AMC1300的电源电流约为6mA。

Br

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    AMC3301用于辅助电路的高侧电源电流仅为1 mA、对于 AMC1300而言是不够的。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您的回复!

    或者、我们是否可以使用高侧直流/直流输出驱动外部 LDO 来 提供 AMC1300的电源?

    Br

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    DCDC_OUT 引脚不用于外部电路;它用作 AMC3301高侧 LDO 的输入。  

    不过、辅助电路的电源电流仅限于1 mA、因此我认为 AMC1300没有足够的功率。 您正在考虑使用什么外部 LDO?

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    好的、我们需要使用 AMC3301驱动 AMC1300或驱动 TPS76633等外部 LDO、然后为 AMC1300供电。 这种解决方案可能无法适用于有限的电流。

    实际上、 我们需要使用隔离式放大器来进行双通道电压采样、但我们不想更改原始反激式器件、两个 AMC3301的成本过高。 您能为其他解决方案提供一些建议吗?

    Br

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您将这些器件用于哪些应用? 您是否看过 AMC3330? 该器件非常适合电压检测应用。  

    添加 LDO 只会增加功率耗散、因此我认为这不是理想的解决方案。  

    此致、

    评估